This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:设计评论

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869326/tps54824-design-review

器件型号:TPS54824

您好!

我已经设计了使用 TPS54824器件的12V 输入至3.3V、6A 输出的原理图。  

请进行审核、并告知我审核反馈。

此致、

Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在以下链接中提供了 Webench 设计:

      

    此致、

    Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议再保留一个22uF 输入电容器 、并对称地将输入电容器放置在两个 Vin 引脚上、并与上部 FB 电阻器 R19并联保留一个47pf 电容器。 其他看起来不错。

    裕昌