This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池充电不正确-甚至不允许系统在交流电源下运行

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888334/bq28z610-batteries-not-charging-correctly---not-even-allowing-the-system-to-operate-on-ac

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ24172

电池电量不足、即使已安装交流电源、也会关闭系统。  插入交流电源后、它不会重新充电至正常状态。  系统是2S1P、3150mAh、标称值7.6V、3V/节电池。

我们发现电池出厂时的电池组电压为~5.7V (而不是7.6v)、这可能是电池制造商的问题、但这些电池组似乎无法恢复正常充电。

还使用 BQ24172电池充电器、设置为将电池组预充电至定义的低电压。  当插入设备时、电量监测计似乎会从电池组输入断开电池、因为无法在我们的隔离式电池电源轨上读取电压。  插入和拔下交流电源时会发生这种情况。

通过查看 BQ28Z610寄存器、我可以看到 XCHG 和 XDSG 处于活动状态。 XDSG 是有道理的、因为电池严重欠压、这一点由 FD 寄存器进行了标记。 但是,我不能完全确定为什么标记了 xchg。 我可以看到唯一标记的寄存器是 CTO、它会标记 xchg、但当电池容量下降5mAh 时、CTO 应清除。 我在完全拔下电源时看到电池容量下降到低于此值,并且寄存器保持标记。 遗憾的是,尽管完全访问不会进行密封,但数据存储器存在问题,我无法写入设备,否则我会将 CTO 恢复容量设置为0,并查看是否清除了该容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    您能否提供 gg 文件?  我想看看他们的配置。 谢谢。

    Andy