This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:我们是否可以将 CHG 引脚连接到 MCU I/O 引脚并检测其高电平/低电平?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869306/bq21040-may-we-connect-chg-pin-to-mcu-i-o-pin-and-detect-it-high-low

器件型号:BQ21040

你(们)好,先生  

我们是否可以将 CHG 引脚连接到 MCU I/O 引脚并检测其高电平/低电平?

如果是、如何连接它? (是直接将上拉电阻器添加到 VCC、还是??)

                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    由于/CHG 引脚是开漏配置、因此您当然可以将该引脚连接到 MCU。 您将需要一个从/CHG 引脚到 MCU VCC (或 IO 电源)的上拉电阻器、以便能够检测到高电平或低电平。

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham