This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60241:短路行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886660/tps60241-short-circuit-behavior

器件型号:TPS60241

您能否确认 TPS60241的短路行为?  它是否会限制电流直至热关断?  还是自动切断?  还是其他东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我已将此信息转发给设计人员、并将此信息返回给您。  

    感谢您的耐心等待、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    遗憾的是、我们没有太多有关该器件的文档。 话虽如此、由于该电荷泵不是基于电感器的开关、因此电流限制实施通常是限流开关、这意味着该泵开关可以运行高达特定值的电流、然后在该点受到限制。 您可以在 TPS60241x 数据表中的图23、24、25、26中看到这一点。  我已经订购了一个 EVM、可以在其中对该器件的电流限制功能运行一些测试、并可以返回给您。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    以下是我从 EVM 得出的结果。

    我已将输入运行在3.5V、并已使用电子负载上的恒定电流设置将其置于过流状态。 我看到的结果是、在过流情况下、输出电压将简单地从稳压状态中下降、直到过流情况消失。 在这种情况下、我建议确保平均输出电流低于25mA、以免进入此状态且不会损坏器件。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您运行这些测试。  如果器件在过流情况下运行、是否会损坏?  热保护不会启动?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    数据表规定、超过绝对电流限制条件可能会对器件造成永久损坏(数据表中的表6.1为80mA)。

    至于热保护、即结温超过160摄氏度时。当结温达到阈值时、您可能会在过流情况下启动热保护、但这可能是环境温度已经很热时。 当处于室温时、IC 在过流情况下可能变得不够热、无法启动热保护。  

    谢谢、

    Richard