您好!
是否有任何方法可以通过电量监测计广播了解电池的 SOC?
第8.5.1.1节说明支持燃气表广播 、您能告诉我这是什么意思、以及可以采用什么方式使用它吗?
新年快乐
谢谢
此致
Harini Krishna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Harini、
当我们的充电器提到它们支持电量监测计广播时、它参考智能电池充电器规格、如以下所示:
http://www.sbs-forum.org/specs/sbc110.pdf
包括 BQ24715在内的这些充电器可以接收通过 SMBus 从监测计广播的命令。 例如、标准地址0x14和0x15上的 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()寄存器对应于此规范中的定义、因此也可由支持该标准的监测计器件进行更新。 这使得 诸如 BQ24715的充电器可由监测计直接控制、而无需中间 微控制器在两个器件之间进行"转换"。
我不认为充电状态(SoC)信息使用此标准通过 SMBus 直接传送到我们的充电器器件,而是电量监测计使用此信息来确定适当的 ChargeVoltage()、ChargeCurrent()值以及它广播到我们器件的其他参数值。
您可能希望通过提交特定监测计器件型号的问题来咨询监测计团队、以了解有关从此器件获取信息的最佳方法的更多信息。 (我们有不同的监测计和充电器支持团队、虽然我们对彼此的产品有一定的了解、但该团队可以为您提供有关如何使用监测计产品的更多具体信息。)
此致、
Steve