This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:示例模型的 UCC28742 SIMPLIS 分析问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888100/ucc28742-ucc28742-simplis-analysis-issue-with-example-model

器件型号:UCC28742

各位专家:

我使用的是 ti.com/UCC28742产品页面中显示的 UCC28742 simplis 模型。 但我遇到了两个问题:

1.我无法对您的示例运行 POP 或 AC 分析、错误报告如下图所示、您可以在示例模型中再次出现此问题。 如何解决?

该示例专为85V~265V 输入而设计、对吧? 但我无法在85V 输入下启动转换器。  您可以重新出现85V 输入的波形、我使用的电路是 TI 示例电路。 如何解决?

谢谢你。

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rachel、

     

    感谢您关注 UCC28742反激式控制器。

     

    我运行了仿真并获得了与您相同的结果。 我尝试了不同的 POP 设置、但仍然有类似的错误。  由于该控制器在谷底开关和频率抖动(用于降低 EMI)下工作、因此我认为根本找不到周期性工作点。  逐周期切换变化对于 POP 来说太大、无论它们的外观多么微小。  

    Simplis 提供的帮助文件指出、POP 分析会在非常严格的精度内寻找重复状态的收敛。  尽管该器件显然可以很好地进行调节、但我认为该器件只是不会以足够的一致性重复周期以满足 POP 分析要求。

    我认为没有办法解决这个问题。

     

    对于第二个问题,请注意“85V~265V 输入”是指交流电压,是 RMS 值。 仿真原理图经过简化、无需交流整流、并使用直流电源以更快的速度运行。

    85Vrms 的峰值= 120Vdc、如果您将电源设置为120V、仿真将运行。
    (265Vrms = 375Vdc PEAK。)

     

    但是、该仿真不会对大容量电容器(C4)上的低频纹波电压建模。
    满负载时、这通常约为70V~80V (瞬时)、但器件不会在该低电压下启动。
    启动时、Vbulk 上没有纹波、因此 UCC28742将以更高的峰值电平启动、然后将以较低的 Bulk 电压运行、这是由 Bulk 上的交流纹波引起的、具体取决于 Bulk 电容的大小。


    要在较低的电压下运行仿真、请使用时间可变直流源以120Vdc 开始并持续~5ms、以使输出上升、然后在仿真剩余时间内将源降至70V。  或者、在5ms 延迟后、添加一个具有-50V 峰峰值振幅、100Hz 重复频率的三角波源、与120Vdc 源串联。  然后、您可以 独立调整直流电平以及纹波振幅和频率。

     

    此致、
    Ulrich