This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:是否通过 I2C 读取热敏电阻温度测量值?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ27220, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888338/bq25120a-read-thermistor-temp-measurement-over-i2c

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ27220BQ25155

您能否通过 I2C 从 BQ25120A 读取热敏电阻温度测量值?

此处的目标是将热敏电阻连接到 BQ25120A、将 BQ25120A 的值读取到 MCU、然后将其写入电量监测计(BQ27220)。  

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您可以直接在 BQ25120A 上读取 TS 电压。 充电器将仅报告 TS 温度的模式以及是否存在 TS 故障。 如果需要该功能、BQ25155能够通过内部 ADC 读取 TS 电压。  

    它们还可以将 NTC 连接到监测计、并让其向 MCU 发送命令、MCU 可以根据 TS 电压更改充电器运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将热敏电阻连接到 BQ25120A 的 TS 引脚和 MCU 的 ADC 输入? 或者、具有 ADC 的引脚会干扰 TS 引脚的运行吗?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    是的、它们可以将 TS 引脚连接到 MCU。 我建议他们使用分压器、因为 TS 引脚上拉至 VIN。