This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824RNVR:输出中的开关频率噪声

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888091/tps54824-tps54824rnvr-switching-frequency-noise-in-output

器件型号:TPS54824

您好!

在我们的设计中、我们使用 TPS54824RNVR 开关稳压器将我们的设计中的12V 转换为6V。输出中存在开关频率纹波(~900kHz)。请建议减少或消除输出中的纹波的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    对于降压转换器、fsw 处的纹波是正常的。 为了减少纹波、需要尝试一些操作。 首先、如果仅使用 LC 滤波的一级、请尝试增大电感和/或输出电容。 如果这样做无法充分减少 FSW 处的纹波、则可能需要第二级 LC 滤波器。 您是否有纹波的特定目标?

    您可能还会发现下面的文章很有用。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt740/slyt740.pdf

    Anthony