This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LT8302替代产品

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886962/lm25180-lt8302-replacement

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件: LM5180

各位专家、您好!

我的客户正在搜索 LT8302更换解决方案。 我认为 LM25180可能适合替代 LT8302。 但客户的应用是3.6V~4.2V -> 60V/30mA、-60V/30mA、LM25180最小输入电压为4.5V、这不适合其应用。 请问您是否有针对 LT8302的合适解决方案的建议? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望搜索无光耦反激式解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:


    我认为这是我目前所了解的无光反激式解决方案的器件之一。  

    另一个是 LM5180。 我认为这两个 IC 都是 TI 的第一个 IC

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    我是否可以知道我们是否有其他解决方案可以支持更低的输入电压以支持3.6V~4.2V? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否给我发送一封直接电子邮件、我可以与我们的系统工程师重新联系、或许还有其他一些方法可以供您选择

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我将关闭此主题、因为我将在电子邮件中直接回复您。

    谢谢

    -Arief