This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:VCC 输出端的 ESR

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888222/lm25017-esr-at-vcc-output

器件型号:LM25017

您好!

我在 Flybuck 配置中使用 LM2517为隔离式4-20mA 电流 LOPP 供电。

在研究数据表时、我注意到 VCC 引脚上的1uF 电容可疑地被绘制为极性电容。

VCC 输出端是否有最小 ESR 要求?

非常感谢

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐使用陶瓷 X7R/X5R。

    很抱歉造成混淆。