This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:输出电容器谐振频率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888246/lm76003-output-capacitor-resonant-frequency

器件型号:LM76003

大家好、

我需要帮助来回答我们客户关于 LM76003输出电容器的以下问题

它们在 uin = 24V、Uout = 5V、Iout = 3.5A 的条件下运行 LM76003、并具有固定650kHz 的外部同步时钟。
在开关稳压器输出端、由于所需的输出容量较高且 MLCC 电容可用性较差、因此需要使用聚合物电容器。
遗憾的是、他们不得不发现聚合物电容器的自然谐振频率低于700kHz、例如 Kemet 的 T520B107M006ATE018、约为430kHz (请参阅图)。、


在 超过其谐振频率(约650kHz)的条件下运行电容器会产生什么后果?
首先、阻抗和纹波电流容量不会受到影响。 您还可能遇到其他问题吗?

非常感谢。

此致、
Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、对高于 SRF 的更高频率成分进行更少的滤波。