This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:将 LM5035与 VIN>105V 配合使用

Guru**** 2520150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888190/lm5035-using-lm5035-with-vin-105v

器件型号:LM5035

大家好、

 

我想知道、当输入电压高于105V 时、是否可以使用 LM5035。 如果是、如何处理斜坡、Vin 和 Vcc 引脚?  

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    LM5035数据表中提供了大于100V 的应用指南。 您无需对斜坡进行任何更改。

    此致、

    Teng