This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:如何设置 UCC256402的启动频率

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887424/ucc256402-how-to-set-startup-frequency-of-ucc256402

器件型号:UCC256402

关于 UCC256402、我有以下几个问题:

如何设置启动频率? 启动有时 工作正常、有时电流 可能 会变得非常大并触发 OCP。  图1 是正常启动波形 、图2是异常波形。  它们在相同的条件下进行测试。

CH1:LOW_DRIVE  CH4:UP_DRIVE    CH3:CURRENT_Cr

如果半 桥 LLC 的一个 MOS 由于某种原因而损坏、UCC256402是否有 任何保护来防止另 一个 MOS 击 穿?  

图1.  

 

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电期间、频率由软启动控制-您可以更改软启动电容 CSS 以调整软启动时间。

    如果一个 MOSFET 损坏、则无法确保另一个 MOSFET 良好、尤其是在损坏是由过载电压导致的情况下。 如果损坏是由过流造成的、则另一个 MOSFET 损坏的机会较小、但仍然很可能。 如果 MOSFET 受到灾难性损坏、则无法正常保护。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、我的理解是  可以通过调整 软启动时间来降低启动电流?

    我还有一个问题、   UCC256402的最大频率限制是多少。 设计的最大 开关 频率是否可以超过200kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅数据表中的第7.6节、找到最大开关频率。 有关说明、另请参阅第8.1节。 本质上、根据  这些细节、最大开关频率接近2MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但启动问题仍未得到解决。 我尝试将初始电压设置为0.3V、甚至禁用 ss 初始功能以提高启动效率。 有时软启动正常、但有时软启动在相同 的输入电压和负载条件下失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到不一致的行为、通常是不正确的行为。 例如焊接连接、连接不好等、E2E 无法支持这些功能。 您必须通过探头跟踪电路、例如传感、VDD 等、以了解情况。

    我建议您获得一个 EVM、以便您有一个参考点来将您的波形与 EVM 波形进行比较。