This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:在 COT 降压数据表中关于导通计时器块和 TON/TOFF 信息

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888104/lm5163-q1-about-on-timer-block-and-ton-toff-information-in-the-cot-buck-datasheet

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

您好!

我叫 Gabriel An,在 TI 韩国汽车行业工作。

 

这是一个 LM5163方框图、它是 COT 拓扑。

我知道当反馈电压超过基准电压时、Ton 启动以实现恒定导通时间。

如果是、降压转换器中的开/关计时器(一次性开/关计时器)工作原理是什么?

 

 

为什么没有关于 TOFF 的信息?

为什么仅显示典型值、而不显示吨的最小/最大值?

 

 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    导通时间在特定的 TON=Ron/Vin/2.5中是固定的、因此 在高侧导通特定 Vin 中的"固定时间"后、它将自动关断。 对于固定导通时间、它会调整关断时间以调整占空比、您可以将其视为更改频率以更改占空比。  

    2导通时间生成可视为由 Vin/Ron 充电内部电容器决定的电流、该电容器将在固定电压下放电。  

    谢谢

    李丹尼尔