This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:开关模式时序

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886345/tps62840-switching-mode-timing

器件型号:TPS62840

TPS62840需要多长时间才能切换模式?  

您能否在1us 以下从强制 PWM 模式切换到 PFM/PWM 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、插孔
    此控制拓扑 可实现  控制模式之间的快速无缝转换。 由于 时间传播延迟、比较器的反应时间和负载模式(达到 PFM 阈值的速度)、我无法指定任何特定时间。 我随附了以下文档、其中提供了有关此拓扑的其他信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt531/slyt531.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    是否有简单的方法来确定此部件是否在强制 PWM 模式下运行?

    谢谢-

    Mike Schell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    要查看 IC 是在 PWM 还是 PFM 模式下运行、您可以监控开关节点。 您将注意到、PWM 中的频率更高、大约(1.8MHz 典型值)、PFM 中的频率低得多。 因此、PFM 中的输出纹波将更小、PFM 中的输出纹波将更高、作为参考、您可以查看图43和44。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    谢谢。 这是一种非常合理的方法、而且很容易观察到。  

    继续制造出色的电源产品!

    此致-

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    非常感谢您的感谢。 我很乐意在未来的主题上再次为您提供支持。