This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:反向

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888150/lm2676-reverse

器件型号:LM2676

大家好、

如果将反极性30V 连接到 TI LM2676稳压器的输入端(LM2676 Vin 引脚接地、接地引脚连接到30V),会发生什么情况? 客户正在评估反极性影响。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将有一个大电流流经二极管整流器和内部 MOSFET 的体二极管到达 Vin。 它将损坏器件。  不允许 LM2676连接反向输入电压。

    谢谢