This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:输入引脚的内部上拉电阻器和下拉电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888056/ucc27517-internal-pull-up-resistor-and-pull-down-resistor-for-input-pin

器件型号:UCC27517

你(们)好

UCC27517对于 IN-具有内部上拉电阻200k Ω、 对于 IN+具有内部下拉电阻230k Ω。

您能否告诉我这些内部 电阻器的变化(最大值、最小值)?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    所有内部电阻器都有+/-20%的变化、在电路设计过程中应考虑这些变化。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou