你(们)好
我们将 LM5069-2用作24V 输入热插拔。 最近、我们发现在运行几小时后、LM5069电路的24V 输出可能会降至0V、然后重新启动至24V。 因为同样的24V 也用于其他电路板。 每个电路板都有 LM5069。 只有此电路板才会解决此问题。 我们怀疑是否存在任何过流或功率限制。 检查后、它看起来电流限制和功率限制具有足够的裕量、并且负载无法使其跳闸。 因此,我们想知道,对于这种现象,我们是否应该检查其他事件或线索?
谢谢!
-落基山脉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们将 LM5069-2用作24V 输入热插拔。 最近、我们发现在运行几小时后、LM5069电路的24V 输出可能会降至0V、然后重新启动至24V。 因为同样的24V 也用于其他电路板。 每个电路板都有 LM5069。 只有此电路板才会解决此问题。 我们怀疑是否存在任何过流或功率限制。 检查后、它看起来电流限制和功率限制具有足够的裕量、并且负载无法使其跳闸。 因此,我们想知道,对于这种现象,我们是否应该检查其他事件或线索?
谢谢!
-落基山脉
您好、Rakesh
通过 使用70°C 的热风枪提高环境温度、可以重新生成此问题 请参阅以下24V、计时器和门的波形。 芯片会下降、计时器电压看起来不正确。 芯片无法通过断电和上电来重新激活。 保持电路板断电一晚。 然后、芯片可以在室温下工作并重新启动。 但加热后、问题再次出现、如上所述。
但到目前为止,这种现象只发生在某些芯片上。 对于其他芯片、这个问题不会发生。 因此、它看起来有一些规格是对温度敏感的。 例如:在整个温度范围内、我们看不到电流感应基准规格。 您是否会帮助检查是否有任何特征评定数据? 我们希望得到一些线索来发现这个问题。
这里有 sch、实际负载在300mA 以内。 电流限制设置为1A。 启动功率限制设置为5W。
您好、落基、
感谢您提供详细信息。
电流限制设置为55mV/50m Ω= 1.1A (典型值)、典型断路器跳闸点设置为105mV/50m Ω= 2.1A。
请参阅 数据表中的图13、了解电流限制阈值随温度的变化。 它在整个温度范围内是相当恒定的。
需要调试的问题很少...
此致、Rakesh