This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:长时间运行后输出关闭

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886730/lm5069-output-off-after-long-time-running

器件型号:LM5069

你(们)好

我们将 LM5069-2用作24V 输入热插拔。 最近、我们发现在运行几小时后、LM5069电路的24V 输出可能会降至0V、然后重新启动至24V。 因为同样的24V 也用于其他电路板。 每个电路板都有 LM5069。 只有此电路板才会解决此问题。 我们怀疑是否存在任何过流或功率限制。 检查后、它看起来电流限制和功率限制具有足够的裕量、并且负载无法使其跳闸。 因此,我们想知道,对于这种现象,我们是否应该检查其他事件或线索?  

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    您能不能共享填充的设计计算器。  

    您能否在  关断期间通过将示波器保持在栅极高电平到低电平触发模式、捕获栅极、输出电压、计时器电压和输入电流的测试波形?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    通过 使用70°C 的热风枪提高环境温度、可以重新生成此问题  请参阅以下24V、计时器和门的波形。 芯片会下降、计时器电压看起来不正确。 芯片无法通过断电和上电来重新激活。 保持电路板断电一晚。 然后、芯片可以在室温下工作并重新启动。 但加热后、问题再次出现、如上所述。

    但到目前为止,这种现象只发生在某些芯片上。 对于其他芯片、这个问题不会发生。 因此、它看起来有一些规格是对温度敏感的。 例如:在整个温度范围内、我们看不到电流感应基准规格。 您是否会帮助检查是否有任何特征评定数据? 我们希望得到一些线索来发现这个问题。

    这里有 sch、实际负载在300mA 以内。 电流限制设置为1A。 启动功率限制设置为5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您提供详细信息。

    电流限制设置为55mV/50m Ω= 1.1A (典型值)、典型断路器跳闸点设置为105mV/50m Ω= 2.1A。

    请参阅 数据表中的图13、了解电流限制阈值随温度的变化。 它在整个温度范围内是相当恒定的。

    需要调试的问题很少...

    1. 您能用5ms/div 缩放来查看发生了什么。 2s/div 很大..
    2. 您是否期望从下游获得大于2.1A 的脉冲电流?
    3. 您是否已将有问题的部件更换为正常工作的板并进行测试?
    4. LM5069上的所有器件上的标记是否相同?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们进行了 ABBA 测试、问题出在芯片上。 它们已发送到 FA、因此我们现在无法放大波形。

    实际上、我们不知道实际环境中下游发生了什么。 但负载在300mA 以内。 您是否认为这些芯片已经出现功能故障? 顶部的标记信息为62R5 SNBB、另一个芯片为79CK SNBB。

    谢谢!

    -落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    好的。 在这些芯片上复制 EVM 上的问题可以让我们有一些见解。

    您能给我回放这个 FA 电子邮件吗? FA 团队可以根据顶部标记和批次详细信息进行追溯。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    因为 FA 正在进行中...  请关闭此主题。 FA 团队将向您更新进度。

    此致、Rakesh