This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62163:TPS62163

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62163, TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885607/tps62163-tps62163

器件型号:TPS62163
主题中讨论的其他器件: TPS62162

我尝试使用 TPS62163输入电压12V 输出5.0V 200mA、如果我增加到12v 芯片发生故障(过热、冒烟)、我发现电路在输入电压大约为7V 时工作正常。

电感器3.3uH、输入和输出电容器10uF。

3.3V TPS62162有类似的问题、当时我的解决方案是用不同制造商的部件替换、但我喜欢该芯片电路的简单性。

我将感谢您的任何帮助或想法。

随附了电路板的原理图和布局。 (底部 GND 平面不可见)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    TPS62163能够以100%占空比运行、因此7V 的输入电压不会出现问题。  有一个项目可能存在问题。 L504是一款物理电感器。  它可能会导致输入端出现振铃、并导致输入端出现过多纹波。  您可以尝试用0欧姆电阻器或总线代替它吗?  或者、您可以在 L504和 C511之间使用100 uF 电解电容器、以使谐振过湿。  请告诉我、这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    在您的回答中、我修改了 PCB 的布局(在电容器周围移动、并使用填充连接 GND 芯片引脚)、我尝试了您的建议、但仍然不可靠、我会告诉您新 PCB 何时到达。

    谢谢

    何塞