This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:参考设计 PMP5666是否可用于 TPS40210的高温版本?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887876/tps40210-ht-does-reference-design-pmp5666-can-be-used-for-high-temperature-version-of-tps40210

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:TPS40210

您好!

我的客户需要 HT 器件来实现 反激式设计:VIN=20-36V、Vout=+/-12V、Ioutmax=150mA。  我发现 参考设计 PMP5666非常适合该应用、但它是使用 TPS40210的正常版本构建 的。 正常版本和 HT 之间的应用程序是否有差异? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件

    让我们关闭这里的这个线程。

    谢谢、

    Richard