This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:BQ24105-Q1能否升压充电电压?

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1, BQ51013B, BQ25713, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887996/bq24105-q1-can-bq24105-q1-boost-charge-voltage

器件型号:BQ24105-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ51013BBQ25713BQ25710

你(们)好

我正在设计无线充电系统、BQ51013B 用于调节5V 1A 并为3S 12.6V 锂离子电池充电。 我认为 BQ24105-Q1的输出级与降压转换器类似。  

问:是否可以使用 BQ24105-Q1升高充电电压? 如果没有、是否有针对此应用的充电控制器建议?  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    bq24105-Q1不能用于升高充电电压、只能降低充电电压。 我会推荐 bq25710或 bq25713、具体取决于您是要使用 SMBus 还是 I2C。 这些器件是降压/升压充电控制器、可用于1-4节电池充电应用。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。