This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:是否符合0dB 交叉频率(100KHz)标准?

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887105/lm61460-is-the-0-db-crossover-frequency-100khz-qualified

器件型号:LM61460

大家好、

我已对 LM61460 (5V OUT、2MHz)降压解决方案执行了环路测试、曲线如下:

我有两个问题要问你,希望你能帮忙。

1>为什么突出显示区域的增益曲线平坦,相位在低频时会达到180度? 我认为这些区域没有积分元素效应、但您的数据表显示了环路中的一个积分元素。 你能解释一下吗? 或者,您能否显示转换器补偿级的传递函数?

2> 0db 交叉频率约为100KHz (开关频率为2.1MHz、从这个角度来看、这是有道理的)、您能否确认该值是否符合抑制反馈元件中参数变化的条件? 另一个表达式是、您认为反馈级中的高频噪声在这种情况下可以有效地降低?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    至于您的问题:

    1) 1)第一个极点是由 Rload 和 Cout 引起的极点引起的。 这是电流模式控制类型器件的正常特性

    http://www.ti.com/lit/an/slvae26a/slvae26a.pdf

    2) 2)我认为环路交叉频率在100kHz 时似乎合理。 就噪声问题而言、我认为这取决于器件的布局、如果 FB 噪声引起噪声、增益在2.1MHz 时会得到很好的衰减

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的快速响应。

    1>环路补偿级中原点有一个极点、这意味着增益曲线将 在半波多 德斯卡尔特 坐标系中频率开始时以线性方式减小、但增益曲线是平坦的、 此外、如果开环仅有一个原点极点、则相位在频率开始时约为90度、但测量的相位为180度。 这些是我的困惑。

    2>我同意您的意见、我的意见是有两个概念:灵敏度函数 S 和互补灵敏度函数 T、 两者之间有一 个所谓的水床效应、通常是 S + T =1、 因为 S+T=1始终保持、 因此、如果您尝试在低频下进一步降低 S、以使系统免受低频干扰、那么代价是、S 将在较高的频率下弹出、这使得系统在这些频率下表现非常出色。 交叉频率会影响 S 和 T。这是一种折衷。

    但是,如果您可以确认设置为100KHz 的交叉频率是可以的,我将遵循您的标准。

     

    谢谢

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,如果您可以确认设置为100KHz 的交叉频率是可以的,我将遵循您的标准。

    100kHz 交叉是好的。

    接近1/10的开关频率是理想的。