This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118上的功率耗散

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, CSD19538Q3A, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885669/lm5118-power-dissipation-at-lm5118

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3ACSD19538Q2

请 告诉我、当 输入为32V 时、在22V 输出下运行时、如何计算 LM5118的功率耗散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    感谢您提出问题并使用 LM5118。

    您是否尝试计算 LM5118中的功率耗散? 如果是、我需要知道正在使用的 MOSFET 和开关频率。 大多数功率耗散来自内部 LDO、该 LDO 主要用于驱动外部 MOSFET。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用400kHz 和 CSD19538Q3A 作为 MOSFET。 请告诉我该器件的功率耗散计算。

    我们的输入电压为18-38VDC、使用 LM5118生成22V 和1.2A。 我们还有来自其他降压转换器的5V 输出,它们通过相同的输入电压运行。 我们已通过1k 电阻将5V 电压连接到 LM5118的 VCCX 引脚。 想法是,最初内部 LDO 将增加22VDC,而5V 也将增加,这将导致内部 LDO 关闭。 这是否会降低 LM5118的功耗? 如果是,如何计算这种情况? 我们需要比较这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipesh、

    内部 LDO 的功耗计算如下。 当 VIN 引脚用于为 LDO 供电时、这是正常操作的结果。

    PVCC =(VIN-VCC)*{(Qg*FSW)+IBAIS)

    QG 是所选 MOSFET 的总栅极电荷。 如果低侧 MOSFET 和高侧 MOSFET 都在开关、则这是两个器件的总栅极电荷之和。

    VIN 是输入电压

    VCC 是 VCC 电压

    fsw 是开关频率

    IBIAS 是 LM5118在最坏情况下的工作电流= 5.5mA。 该值来自数据表。

    对于 VCCX 引脚以5V 偏置的情况、LDO 将不工作、该公式仅基于 VCCX 开关上的 RDSON

    PVCC =(RDSON)*[{(Qg*FSW)+IBAIS)^2]

    VCCX 开关的 Rdson 通常为5欧姆。 该值来自数据表。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想确认我使用 csd19538q2 MOSFET 和400kHz 开关频率进行的计算。 这是否意味着一旦5V 电源打开并连接到 VCCX,功耗将下降到0.7mW?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipesh、

    是的、正确。

    -Garrett