This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucd3138 PSFB 滤波器#39;s 计算周期

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887580/ucd3138-psfb-filter-s-calculation-cycle

主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好。

我目前正在使用 ucd3138 psfb 示例程序进行测试。


我们目前正在研究 Filter、并想知道 Ki 的计算周期。

手册中规定、偏差 Xn (EADC)的采样周期为8MHz 或16MHz、但我想知道积分器中的值累积速度有多快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波器的运行大约需要500纳秒。  这适用于每个滤波器运行的简单单个样本。  如果您请求各种类型的样本取平均值、时间将会更长。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我还想问一件事。
    我想知道用于 PID 控制的 Yn 的运行周期。
    这是从 Xn 被捕获到 Yn 被输出的周期。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为您提供的数字就是这样的。  让我为您提供整个时序序列。

    序列由样本触发器启动到前端、通常来自 DPWM

    2.采样触发后的下一个 EADC 采样被用来启动滤波器。 EADC 采样每128或64纳秒采集一次。  EADC 与采样触发器异步运行、因为 EADC 无法停止和启动、因此必须连续运行。  因此、如果将 EADC 设置为64纳秒转换时间、则可能需要64至128纳秒的时间

    这是滤波器、大约500纳秒。

    接下来、滤波器输出被锁存到 DPWM 逻辑中。  我们强烈建议您设置 DPWM、以便在周期结束时锁存 DPWM。  否则、较长脉冲和击穿的风险会增加、具体取决于 DPWM 设置和拓扑。