This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56121:开关频率选项

Guru**** 1613735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887956/webench-tools-tps56121-switching-frequency-options

器件型号:TPS56121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 工具提供了使用用户首选开关频率选项的选项、但仅提供300K/500K/1MHz。 是否有方法输入不同的值? 我尝试更改 Roscset 值、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    对于 TPS56121、仅支持300kHz、500kHz 和1MHz、因此这些是唯一的 Webench 选项。