This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:推荐使用外部电压控制环路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887795/lm5170-q1-the-reccommendation-for-the-outer-voltage-control-loop

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 LM5170-Q1应用于他们的内部系统双向降压/升压

对流仪应用。

LM5170-Q1需要使用外部配置的外部电压控制环路

放大器。

是否可以披露建议的电路和组件以实现这一点?

这将是客户的良好参考。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    感谢您提出问题并在您的应用中考虑使用 LM5170。

    我建议查看 LM5170评估模块。 该板为降压环路和升压环路实施了外部电压环路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett