This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:将20个器件同步到同一个时钟

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887601/tps92691-q1-syncing-20-devices-to-the-same-clock

器件型号:TPS92691-Q1

我想从微控制器的时钟引脚同步20 TPS92691-Q1的时钟。  数据表似乎没有提供足够的 RT/SYNC 输入信息来设计合适的时钟驱动器电路。  我该怎么做?

谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅数据表的第7.3.2节(第12页)。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我之前已阅读过数据表的该部分内容。  我仍然不清楚如何同步20个控制器。

    如果建议的100nF 电容器以300kHz 的速率完全充电并从3.3V 放电、则仅需6W 的功率即可驱动同步输入、因此我假设我不了解 RT/SYNC 引脚的输入特性。

    了解 RT/SYNC 引脚的特性会有所帮助。  我需要这些信息、以便能够保证我的 SYNC 信号能够通过引脚上的100nF 电容器强制1.8V 至3.1V 所需的阈值。

    您是否有关于 RT/SYNC 引脚的更多细节(即阻抗、如果它连接到引脚、示波器会显示什么等)。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    电容不会像您提到的那样进行充电或放电。  它只是用作交流耦合电容器...这里是电路分析。  您驱动的负载实际上是总 Rt 电阻。  如果300kHz 的 Rt 为26.1K、则驱动器的实际负载为20个26.1k 欧姆并联。  

    我希望这样做是有道理的、如果没有的话、请仿真电路、在该电路中、Rt 的输入阻抗可被假定为高电平并被忽略。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我在使用电阻器设置其频率时的经历是、内部电路相对复杂、差异很大、并且具有一些阻抗。  我将按照您的建议对电路进行仿真。

    谢谢、

    David