This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:能否将 UCC28051用于 PFC 反激式转换器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, PMP11155, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887947/ucc28051-can-i-use-ucc28051-for-pfc-fly-back-converter

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: PMP11155UCC28050

大家好、我打算将 UCC28051用于具有光耦 合器反馈补偿的反激式转换器。 PFC 和 THD 是我必须实现的主要参数。

请建议我继续或其他任何部件号 你可以建议我。

输出功率:40W

输出电压:24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar

    是的。  UCC28050 (与 UCC28051相同、但 UVLO 阈值和 GM 放大器值略有不同、并且它们共享相同的数据表)可按此进行配置。  PMP11155是 UCC28050配置为具有光耦合器反馈的 PFC 反激式的示例。

    此致、

    Eric