This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:在 EN 为低电平时、VIN 达到工作范围到 PG 被驱动为低电平的延时时间。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885918/tps54525-the-time-delay-from-vin-reaching-operating-range-to-pg-driven-low-while-en-is-low

器件型号:TPS54525

TPS54525的输入电压工作范围 为4.5至18V。 这是否意味着、只要 VIN 处于该范围内、PG 就会在 EN 为低电平时驱动为低电平? 我是否可以知道从 VIN 达到4.5V 到 PG 在 EN 为低电平时被驱动为低电平的时间延迟? 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JungChi、

    一旦输入电压高于大约1.2V、PG 信号就会置为低电平、因此 Vin 高于4.5V 时不会有延迟