This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:并联充电

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887768/bq24072t-parallel-charging

器件型号:BQ24072T

您好!

我想使用 BQ24072T 为系统充电。 我在此对并联锂电池有疑问:

我们需要将两个系统连接在一起。
第一个系统用于短距离。 如有必要、第二个系统链接到第一个系统。 这样可确保更大的范围。
两个系统都有我们自己的电池。 当两个系统相互连接时、系统可以持续更长时间。 并联锂电池。
两个系统可能具有不同的电池电压、因为一个系统比另一个系统更常用。

如何避免电压较高的电池对电压较低的电池过度供电。 当锂电池电压不相等时?

此致、

Yaaser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaaser、

    当锂电池的电压不相等时、电池将自动平衡。 如果它们具有相同的额定电压、则 BQ24072T 应该可以正常运行。