您好!
我们使用的是具有反馈电阻器的 TPS63030可调节稳压器、VOUT 为3.3V
我们有3节 AA (1.5V)电池通过二极管连接到 VIN。
我们还通过另一个二极管将 VBUS (来自 USB 连接器)连接到 VIN。
移除 USB 电缆后、VBATT 处于运行状态。
连接 USB 电缆后、VBATT 被 VBUS (5V)覆盖。
因此、TPS63030由4.5V 的电池或5V 的 USB 供电(小于相关二极管的压降)。
在任何一种情况下(仅限电池或电池和 USB)、VIN 引脚上的电压都在10V 左右?
这是正常的吗?
如果是、原因是什么?
谢谢、
Mike