This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:无法根据周围元件调整输出电流#39;t。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886999/lm3409-iout-couldn-t-be-adjusted-based-on-the-surrounding-components

器件型号:LM3409

您好!

LM3409的电流因以下规格而面临问题、并且由于 Iout 遵循 Iin 值、无法实现 Iout。当 nput 24Vdc 时、输出电流遵循直流电源上的输入电流设置。 在电路中使用 Onsemi PFET FQD7P20。

如果是平均值、则当来自直流电源的输入电流为2A 时、LED 输出电流也为2A。

输入电压:10 ~ 60VDC > 24V 直流典型值

输出电压:6.6V @ 2.1A

至于原理图和布局是保密的、请提供电子邮件以供我共享文件。

当输入24V 直流时、输出电流遵循直流电源上的输入电流设置。
如果是、当我在直流电源上设置输入电流2A 时、LED 输出电流也为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 MOSFET 连接上的漏极和源极是否互换?

    我也会向您发送一封电子邮件。

    此外、如果您缓慢增大电源上的电压、则电源的电流设置需要高于 LM3409的峰值电流跳闸、否则电源将仅限电流、LM3409将永远不会达到峰值跳闸阈值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行通信。

    此致、