请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 您好!
LM3409的电流因以下规格而面临问题、并且由于 Iout 遵循 Iin 值、无法实现 Iout。当 nput 24Vdc 时、输出电流遵循直流电源上的输入电流设置。 在电路中使用 Onsemi PFET FQD7P20。
如果是平均值、则当来自直流电源的输入电流为2A 时、LED 输出电流也为2A。
输入电压:10 ~ 60VDC > 24V 直流典型值
输出电压:6.6V @ 2.1A
至于原理图和布局是保密的、请提供电子邮件以供我共享文件。
当输入24V 直流时、输出电流遵循直流电源上的输入电流设置。
如果是、当我在直流电源上设置输入电流2A 时、LED 输出电流也为2A。