This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:正电源轨不能提供正确的电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886655/tps65130-positive-rail-doesn-t-give-the-right-voltage

器件型号:TPS65130

尊敬的读者:

我使用以下原理图制作了自己的 PCB:

C10 (值 C10)和 C8 (值 C9)不是焊料

我使用我的第一个也是唯一的焊盘 PCB 进行了测试。

测试 TPS65130第1个 PCB 焊接

从学校借用的廉价万用表(Peaktech 3340 DMM)

VIN = 3.3V @ 129mA

Vout 正电压= 8.10V

负输出电压=-12.16V

ENP = PSP = ENN = PSN = 3.3V

FBP = 0.826V

FBN =-0.120V

VREF = 1、227 V

正二极管= 3.27V 之前

问题是、我使该电路将3.3V 转换为+12V 和-12V。
我只得到+8V 和-12V。 我的问题是为什么我获得+8V、我需要更改什么才能获得+12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/10/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant /专家

    今天早上、我焊接了一个新的 PCB、这个很快就能解决问题。 一次开路电压测试为我提供了:

    VIN = 3.3V @ 2.27mA

    VOUT 正电压= 12.00V

    负输出电压=-12.00V

    ENP = PSP = ENN = PSN = 3.3V

    FBP = 1.302V

    FBN =-0.027V

    VREF = 1、223V

    经过3/4小时的测试后、反相转换器关闭。

    我尝试将使能引脚置于低电平、再置于高电平、关闭和打开电源、但没有任何工作。

    如何解决反相转换器或如何找到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    为什么 C9和 C10电容器未焊接? 我建议:

    -使用计算值焊接 C9和 C10。

    -在 C10和12V-网络之间安装一个大约51k 的电阻器。 该电阻器限制前馈带宽并减少耦合到 FBN 引脚的噪声。

    -将 PSP 和 PSN 引脚9和11永久连接至 GND。

    如果电路板工作了3/4小时而没有停止、我仍然怀疑有一些组装问题。 因此、请仔细检查所有焊接/PCB 连接。 我希望这些建议对您的董事会有帮助、并能解决任何问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    已焊接 C9 + C10和51k 电阻器、因此无法将 PSP 和 PSN 接地。
    这没有改变任何东西。

    但我已经焊接了2个新的 PCB、并且已经对这两个 PCB 进行了总共2天的测试。

    它们都根据我的原理图工作、未焊接 C9和 C10。