This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:我们可以将 NTC β 从3370调整到3380吗?

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887657/bq21040-can-we-adjust-the-ntc-from-3370-to-3380

器件型号:BQ21040

大家好、

  BQ21040 TS 引脚设计用于10K NTC β= 3370、但我的客户的电池 NTC 热敏电阻 β= 3380。 他们想 知道:

  1、这10 β 系数间隙是否会导致高温下如此大的误差? 或者它不会雾蒙、电路设计有缺陷。

  如果没有 、请提供使用 NTC 热敏电阻 β= 3380的任何建议或工作解决方案

注释。 下面是热敏电阻和电路。

e2e.ti.com/.../ABK1005N103F3435FTF_C4893C68664E_0402_2800_1_2900_.pdf

此致、

艾伯特·李。


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    d/s 和您的客户中推荐的器件非常接近、因此不会出现任何问题。 我们还推荐 SEMITEC 103AT-2、它看起来更适合客户。

    最棒的