This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:如何检测 BQ77905正在充电或放电。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887745/bq77905-how-to-detect-that-bq77905-is-charging-or-discharging

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76920

各位专家、您好!

我的客户与我一起检查 了如何使用 MCU 来检测 BQ77905正在充电或放电? 您能为此推荐一种解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    BQ77905具有内部状态比较器、可用于确定电池是在充电还是放电。 但是、状态比较器无法从外部观察到、仅在仅禁用其中一个 FET 的故障期间才会打开。

    如果客户需要更多信息、我建议使用 BQ76920等电池监控器。 它具有所有保护特性、但也可以向 MCU 报告电流、电池电压和温度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我担心设计是固定的、您能否根据 BQ77905提出解决方案? 是否有可行的方法 可以使用 MCU 或 外部电路来获得此状态? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    BQ77905无法报告是否发生充电或放电。 这种情况没有示例解决方案。

    我听说过用户在 SRN 引脚上放置比较器以尝试检测充电或放电的情况。 如果 MCU 具有 ADC、则可能会添加一个电路来使用 MCU 的 ADC 测量 SRN 电压。  

    此致、

    Matt