This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:开关引脚#39;s 绝对最大电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1, LM26480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884756/lm26480-q1-switching-pin-s-absolute-maximum-voltage

器件型号:LM26480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26420-Q1

大家好、团队、

我的客户问我 SW 引脚的绝对最大值是多少。

我在输入引脚上找到了绝对电压值。

但是、我在数据表中找不到 SW 引脚的值。

尽管如此、LM26420-Q1在数据表中仍具有 SW 引脚的绝对最大电压值。

请给我发送该值吗?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY、

    SW1和 SW2没有绝对最大值、因为它们不是输入引脚。

    但是、如果将它们添加到本节中、它们将以与所有其他引脚相同的值列出:-0.3V 至+6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    我的客户 发现开关波形的过冲和下冲较大。

    因此、他们担心 LM26480-Q1可能会因过冲和下冲而损坏。

    3ns 时的下冲峰值电压为-1.4V。

    过冲峰值电压在 3ns 时为7.3V。

    LM26480-Q1正在继续运行。

    对于我的客户来说、使用具有大过冲/下冲的 LM25480-Q1没有问题吗?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供示波器屏幕截图、其中显示了开关节点(SW1、SW2)上的过冲和下冲。

    此外、如果您附加设计原理图、也会有所帮助。

    如果您遵循数据表中有关外部组件、尤其是输出电感器和输出电容器的建议、则应确保您的设计处于可接受的限制范围内。

    所有开关稳压器在开关期间(高侧 FET 导通/关断和低侧 FET 导通/关断)在开关节点上都具有过冲和下冲、在大多数情况下都是可以接受的。 但是、如果不检查您的设计和 实验室中进行的测量、我无法确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM26480_5F00_SW-waveform.xlsxHelloBrian San、

    我得到了波形。

    请检查并向我发送您的评论吗?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测得的 SWX 网络上的过冲和下冲对我而言看起来是正常的。

    由于您未附加原理图、因此需要确认以下内容:

    • 输出电感器满足 LM26480-Q1数据表中的要求:
      • LSW1、2 = 2.2 µH、DCR <= 70 mΩ
    • 反馈网络与 表5匹配。 降压外部组件选择
      • R1和 R2、C1和 C2针对目标 VOUT 进行校正
    • 输入/输出电容器满足要求
      • Cin (稳定电容)最小10uF
      • COUT (稳定电容)最小值10uF
      • Cin、COUT:用于设置电气特性的低 ESR 表面贴装陶瓷电容器(MLCC)。

    如果原理图遵循建议、则组件应能够承受每个开关稳压器固有的开关节点上的过冲和下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我无法将原理图附加到公共网站、因为我与客户签订了 NDA。

    但是、我可以确认外部器件与您的建议相匹配。

    电感器是 Sunlord 的 SWPA4018S2R2、其值为2.2uH、DCR 最大值为59m Ω。

    Cin 和 Cout 电容均为陶瓷电容、电容值均为2个22uF。

    反馈组件也与 数据表建议相匹配。

    因此、LM26480-Q1的过冲和下冲没有问题。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    确保 PMIC 在应用中正常工作的最终责任由客户承担。 必须在所有工作条件下(包括临界情况)对系统进行全面测试、以确保 PMIC 在针对 VIN 最小值/最大值、环境温度最小值/最大值、输出负载最小值/最大值、无源组件的变化以及此处未列出的所有其他环境变量进行应力测试后仍能正常工作。

    从我的角度来看、您提供的开关节点(SW1或 SW2)上的过冲/下冲看起来正常、我不会遇到任何问题、因为 PMIC 本身会产生超过最小值/最大值的条件 设计人员了解这一点、绝对最小和最大规格通常仅适用于器件输入。

    但是、我的意见(无论我在该领域的专业知识如何)不具有法律约束力、如果尝试退回故障器件或寻求补偿、则不能将其用作表示"TI 认可了此申请并确保其可接受"的方法。 每个数据表的末尾添加了 TI 法律免责声明、该数据表解释了 TI 的法律政策。 本节将介绍客户的责任:

    这些资源适用于使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员。 您将自行负责:(1)为您的应用选择合适的 TI 产品、(2)设计、验证和测试您的应用、(3)确保您的应用满足适用标准以及任何其他安全、安保或其他要求。