This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:如何估算 Rboot 电阻器的功耗?

Guru**** 2747385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887917/tps546d24a-how-to-estimate-the-power-dissipation-of-an-rboot-resistor

器件型号:TPS546D24A

如何估算引导电容器与 SW 之间的串联引导电阻器中的功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546D24A (及许多其他)等同步降压转换器的 BOOT 引脚为高侧 FET 的"浮动"栅极驱动器电路供电、并通过电容器连接到 SW 引脚、以便在高侧 FET 导通时将 BOOT 保持在 SW 电压。  此"自举"电源可在 BOOT 和 SW 之间保持宽松调节的电压、从而驱动需要超过电源输入电压 PVIN 的栅极驱动电压的 N 沟道 MOSEFT。

    BOOT 引脚消耗的高峰值电流可能只有几安培、但仅在高侧 FET 导通的短时间内。  启动电阻器 Rboot 会限制该电流、以控制高侧 FET 导通期间的压摆率、振铃和峰值电压应力、这可能会使估算功率耗散变得复杂。

    近似功率耗散可通过以下公式得出:

    Pdiss = R * I^2 * sqrt (D)

    Rboot *[(VDrive - Vplat)/(Rdrive + Rboot)]^2 * [ Qg *(Rdrive + Rboot)/{(VDrive - Vplat)* TSW} ]  

    {以上公式中的排印错误已于2020年8月21日更正、以将不正确 的(Rdrive + Vboot)替换为正确的(Rdrive + Rboot)

    遗憾的是、TPS546D24A 等集成度更高的 FET 器件不包含 Qg、VDrive、Rdrive 或 Vplat 等因素、因为 Rboot 功耗通常可以忽略不计、即使对于0402电阻器也是如此。

    对于 TPS546D24A、近似值为:

    VDrive = 4.7V、Vplat = 2.0V、Qg = 6.5nC 且 Rdrive = 4.2 Ω

    在1.5MHz 下针对几个不同的电阻值求解此值:

    1 Ω: 1 *(2.7V/5.2 Ω)^2 *(6.5nC * 5.2 Ω/(2.7V * 667ns))= 5mW

    4.7 Ω:14mW

    10 Ω(不推荐) 18.5mW