This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, BQ24075, BQ24074, BQ24073, BQ24078, BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886214/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:TPS61022BQ24074BQ24073BQ24078BQ24076

您好!

     我们将使用3.7V 锂离子电池和5V 直流 充电器输入设计 GPS 跟踪器。

1) TPS61022用作 GSM 器件 VBAT (4V)的降压/升压转换器。 该4V 通过用于 GNSS 部件的 LDO 转换为3.3V。

2)由于 BQ24075 VREG 输出=5.5V、TPS61022无法支持 5.5V 输入。

3) 3)我们 还需要 SYSOFF 引脚。

  请为此提供解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    BQ24073或 BQ24074将输出电压调节至4.4V、适合 TPS61022的建议工作条件、并且还具有一个 SYSOFF 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

            TD (BQ24073)、ITERM (BQ24074)和 SYSOFF 是否相同?。我没有看到 SYSOFF 引脚两个引脚、您可以澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    很抱歉我的错误。 是的、引脚不同。 BQ24076或 BQ24078应满足您的需求。 它仍会输出符合您对 TPS61022器件需求的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    只是想检查 BQ24076/8是否有助于您的问题或决策。