This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:并行连接输入电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887890/bq25570-parallel-connection-input-voltage

器件型号:BQ25570

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户计划 并联连接两个 BQ25570、并询问是否可能具有不同的输入电压电平。 例如、一个将为2V、另一个将为4V。

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    是的、您可以并行连接 BQ25570输出。  您无法并行连接输入、因此最好有两个不同的输入。  请记住、VBAT_OV 输出电压必须大于 VREF_SAMP 上存储的 MPP。

    此致、
    Jeff