This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:SW 引脚上的最大电压

Guru**** 2507035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887333/lm5008a-max-voltage-on-sw-pin

器件型号:LM5008A

古德日

在数据表的绝对最大额定值部分 中、将 SW 写入 GND (稳态)-1V

您能告诉我该引脚上的瞬时最大额定值是多少。

如果我在电路中测量、我发现电压值大约为1.2V、您能告诉我这是否会导致问题?

提前感谢。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.2V 的持续时间(我认为应该为-1.2V)? 如果您正在进行开关、并且时间非常短、达到-1.2V、那么这应该是可以的。 大于-1V 将使内部 ESD 二极管导体。 它会产生大电流、它将对芯片进行阻尼。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    信号实际上为-1.2V、 信号持续时间约为50ns。