This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A I2C 时序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP8556, TUSB544, BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886979/bq25703a-bq25703a-i2c-timing

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:LP5562LP8556TUSB544

我们对 BQ2573A 数据表中定义的 I2C 时序要求有一些疑问。 (修订版 A、2018年5月)

以下是要求。

 

 

 

由于这些标记的项目太长,如果 I2C 总线的工作频率超过100KHz,我们就无法完成这些项目。

例如、如果 I2C 时钟为400kHz、其周期为2.5us、它如何满足这些要求?

它们也比其他 I2C 从器件大得多。

 

以下是三种 TI 解决方案。

LP5562:

 

LP8556:

 

TUSB544:

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chung、

    列出的参数仅适用于100kHz 测试用例。  

    未来将对数据表进行修订、以反映400kHz 的频率。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    谢谢、我想知道什么时候可以获得 i2c 400K 时序的 BQ25703A 技术规格更新?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    能否提供    400kHz 条件下的 TW (H)、TW (L)、Tsu (STA)、TH (STA)和 Tsu (STOP)最小值以供参考?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我们目前没有此更新的时间表、因为我们仍在收集此器件数据表上要进行的其他修订版本。


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    对于与400kHz 时钟频率相关的值、您可以参考在线公开提供的 I2C 规范。 我们的充电器将匹配这些值、并且不会违反 I2C 协议。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    那么、您能给我们一个400kHz 时钟频率芯片 P/N 作为参考吗? 示例 L8556?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    I2C 规范可在以下位置找到: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

    这里还有另一个很好的资源: https://www.i2c-bus.org/specification/

    此致、

    Joel H