This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:Vin 减小的 UVLO 阈值

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55160-Q1, TPS55162-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887751/tps55160-q1-uvlo-threshold-for-vin-decreasing

器件型号:TPS55160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55162-Q1

大家好、

我对数据表中的 TPS55160-Q1 UVLO 阈值描述有疑问。

数据表第9页、4.1c UVLO 定义了 TPS55160和 TPS55162可调节版本的 UVLO 降低

其阈值为最小1.8V 至最大2.0V。

第26页8.4.6如下所述。

。 对于 TPS55162-Q1器件、UVLO 阈值也设置为小于3.6V

您能否确认 TPS55160-Q1的 UVLO 规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS55160-Q1,UVLO 阈值为:

    IGN PWR 引脚= 0,UVL≈2.09-2.2V

    IGN PWR PIN=H,UVL≈1.90-2.0V;