请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55160-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS55162-Q1
大家好、
我对数据表中的 TPS55160-Q1 UVLO 阈值描述有疑问。
数据表第9页、4.1c UVLO 定义了 TPS55160和 TPS55162可调节版本的 UVLO 降低
其阈值为最小1.8V 至最大2.0V。
第26页8.4.6如下所述。
。 对于 TPS55162-Q1器件、UVLO 阈值也设置为小于3.6V
您能否确认 TPS55160-Q1的 UVLO 规格?
此致、