This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:负输出电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887415/ucc28881-negative-output-voltage

器件型号:UCC28881

大家好、

是否可以使用 UCC28881创建具有-12V 输出的电路、与下面的竞争对手器件类似?

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 实际上、采用相同的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪!

    这将是降压/升压配置、对吧? 我们是否有一个具有-12V/200mA 输出的工具或参考设计、客户可以使用它开始设计并计算其组件值?  UCC28881设计计算器(修订版 B) 似乎不支持降压/升压配置。

    此致、

    Mihir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有现有设计、目前没有用于计算的工具。 但是、您可以基于  此类拓扑的操作机制进行设计、该拓扑 具有大量参考资料可助您一臂之力。