请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 大家好、
是否可以使用 UCC28881创建具有-12V 输出的电路、与下面的竞争对手器件类似?
谢谢、此致、
Mihir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢洪!
这将是降压/升压配置、对吧? 我们是否有一个具有-12V/200mA 输出的工具或参考设计、客户可以使用它开始设计并计算其组件值? UCC28881设计计算器(修订版 B) 似乎不支持降压/升压配置。
此致、
Mihir