This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:反向电流保护

Guru**** 2393475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887481/tps61089-reverse-current-protection

器件型号:TPS61089

您好、E2E、

美好的一天!

 TPS61089是否具有反向电流保护?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61089在 PFM 模式下工作、一旦出现反向电流、上侧 FET 将关断。 因此您无需担心。

    您为何关心反向电流、能否与我们分享您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。

    这实际上是我的客户提出的一个问题。 经过一些澄清后、我的客户询问是否可以在短时间内接受负 VIN。 他们计划在 TPS61089的输入端设计一个分立式 PMOS 负载开关。 他们担心由于 PMOS 开关而将提供负电压。

    这是一个问题吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    最大直流负电压为-0.3V。  非常短的时间负尖峰、例如20ns、可以是-2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、祝您好运!