This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM76003, LMR36520, LMR36520AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886813/lmr33630-lmr33630

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LM76003LMR36520LMR36520AEVM

你好

请帮我处理交流/直流转换器。

1.我的主电源是24VAC、我的数字电源请求是3.3VDC。 能否将 LMR33630连接到24VAC 并获得3.3VDC 的输出? (我的电流输出1A)

a.如果是、我应该注意哪些事项、以便使用 LMR33630对交流/直流转换器进行工作?

b.我需要购买特殊组件、因为我在入口使用交换电压?

c. LMR33630解决方案可能不适合24AC 至3.3VDC、您可以向我推荐其他解决方案。

d.עם、我可能需要使用 LMR33630将电压从24AC 降至5VDC、为了获得3.3VDC、我将实施 LDO 以减少交流电产生的纹波/干扰?

请告知、很遗憾、我没有交流/直流经验

此致

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于24Vac 至直流电压、您首先需要使用电容器通过二极管电桥将24Vac 更改为直流电压。 然后、您可以使用 DCDC 转换器更改为3.3V 或5V。

    对于24Vac、最大直流电压将约为34V (24V*1.414)、因此我建议您使用60V 直流/直流转换器、考虑输入变化、如+-20%。 如果您需要2A 电流,您可以选择

    LMR36520、如果您需要更高电流的60V DCDC、则可以选择 LM76003。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    感谢您的建议、LMR36520对我来说要好得多。

    我订购了 LMR36520AEVM、发现您建议在输入中实现:

    1. C12和 C13 =4.7uF

    2. L2 =4.7uF

    C1=22 μ F

    我想向像您这样的专业人员学习、您需要每一项都是什么? 具体而言、L2是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您选择 TI 器件

    L2与 C12和 C13相结合、作为输入 L C 滤波器、可实现更好的 EMI 性能、并且由于降压转换器的输入是不可中断的、因此会使输入电流变得平。

    C1还有助于保持输入稳定、在正常情况下、J1和 J2之间应具有更大的电容、以便打开 C1放置位置。

    谢谢

    李丹尼尔