This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:不带热敏电阻的 bq24620

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887088/bq24620-bq24620-without-thermistor

器件型号:bq24620

如果热敏电阻未连接到 BQ24620数据表第23页所示的电路或 BQ24620EVM 板、充电是否仍然正常或已禁用?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     TS 用于将温度检测为电压源、然后我们可以将该电压与内部比较器进行比较、这些比较器根据 VLTF、VWARM、VCOOL、VHTF 设置基准、在 EC 表中可以参阅该基准。  如果不使用 TS 引脚(即您不需要电池组热敏电阻连接到 TS)、则使用从 VREF 到 GND 的电阻分压器、其中点连接到 TS、使其介于 VREF 的49%和70%之间、 并且充电器将始终认为 TS 处于有效范围内、因此不会因 TS 故障而禁用充电。

    如果您使用默认430k 和9.1k、则电压将为 VREF 的98%、这将使充电器认为它处于冷故障状态、因为 VTS > VLTF、充电将被禁用。 如果使用 EVM 板、您只需焊接一个10k 电阻器与430k 电阻器并联、VTS ~ 52%的 VREF 处于有效 TS 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们现在可以认为这个问题已解决。

    谢谢、

    Alex